This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq35100:BQ35100EVM 和 LiSOCl2电池测得的 Z 错误

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566116/bq35100-wrong-measured-z-with-bq35100evm-and-lisocl2-battery

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

支持路径:/Product/Development 和故障排除/搜索论坛以查找我的问题/

我刚刚开始将 BQ35100 EVM 与 LiSOCl2结合使用。

(1)我无法在化学数据库中找到 LiSOCl2电池;我保留了默认电池。

(2) EOS 模式的配置正常。 电压、电流和温度读数正常、但在发出 gauge _start/gauge _stop 命令序列时、测得的 Z 会升高或升高并进入饱和状态(即32767或-32768)。 设置了 SOH_ERR 和 EOS_BAD_OCV。

重置芯片会导致测得的 Z 再次出现(即大约300 mOhms)、但在发出新的监测计_START/监测 计_STOP 序列时、测得的 Z 再次不稳定(并增加)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jean-Philippe、

    您是否已解决此问题? 如果此问题未得到解决、我将让我的同事跟您联系。 很抱歉耽误你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jean-Philippe、

    您将需要更新 bqStudio 化学数据库: http://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW。  LiSOCl2的化学 ID 应为0607。 ChemID 0606也是通用 ID。

    当您发出 gauge _start 命令时、您是否应用了放电负载、然后移除负载并允许电池在发出 gauge _stop 命令之前放松?

    您应该执行的操作是施加放电负载、然后发出电量监测计开始、然后移除负载并让电池放松。 这将正确更新您测得的 Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    是否有关于放电负载(例如>50mA)、"电池放松"电平(例如< 50µA μ s)和相关时间段持续时间的任何规格?

    我使用 LiSOCl2电池为 MSP432供电。 MSP432持续触发 ADC 采集(使用相关的外部闪存存储)、而我无法停止该采集(关键过程-不允许我丢失数据)。 这种连续的强制后台进程可实现平均5到10mA 的消耗水平。

    bq35100是否与这种"宽松"级别兼容?