主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
支持路径:/Product/Development 和故障排除/搜索论坛以查找我的问题/
我刚刚开始将 BQ35100 EVM 与 LiSOCl2结合使用。
(1)我无法在化学数据库中找到 LiSOCl2电池;我保留了默认电池。
(2) EOS 模式的配置正常。 电压、电流和温度读数正常、但在发出 gauge _start/gauge _stop 命令序列时、测得的 Z 会升高或升高并进入饱和状态(即32767或-32768)。 设置了 SOH_ERR 和 EOS_BAD_OCV。
重置芯片会导致测得的 Z 再次出现(即大约300 mOhms)、但在发出新的监测计_START/监测 计_STOP 序列时、测得的 Z 再次不稳定(并增加)。