This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219EVM-663:TPS563219EVM-663电源正常

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567231/tps563219evm-663-tps563219evm-663-power-good

器件型号:TPS563219EVM-663

尊敬的先生:

我测试 TPS563219EVM-663的电源正常功能。

我移除了 JP2跳线、因此该 PG 引脚应悬空。

但是、当我以3A 负载启动 EVM 时、我可以在 PG 引脚上看到恒定电压。 电压电平约为1V

当我们移除 IC 负载并为其供电时、PG 引脚始终处于低电平。  

我的问题是 PG 引脚是一个浮动引脚、但当我们使用3A 为 IC 上电时、我们可以获得1V 电压。

启动期间发生了什么情况?

感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我还在 EVM 上发现了相同的问题。 此浮动电压将随输入电压低于3A 的输出而升高。 我的假设是该电压是假的、如果有几百千欧的电阻器与 PG 到 GND 并联、则可以移除该电压。 此 PG 浮动电压由 PG 迹线和 Vin 迹线之间的寄生电容引起。 正如您在 EVM 上看到的、这些走线非常靠近、彼此并联。 在轻负载下、这种影响将被忽略。 在这种情况下、建议将一个上拉电阻器连接到 PG。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的评论。

    我将尝试修改 EVM 上的 PG 迹线。

    谢谢!

    此致、