This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693-ADJ:LP38693 LDO 热关断与放大器;短路后的行为

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567452/lp38693-adj-lp38693-ldo-thermal-shutdown-post-short-condition-behavior

器件型号:LP38693-ADJ

LDO 具有内部热关断保护、即"如果功耗导致结温超过指定的限值、器件将进入热关断状态"。

已尝试短接 Vout 和 GND。 温度增加到108°C、但器件没有损坏。 5V 输出电压仍在出现。 然后、在 IC 封装外部施加热空气并将温度提高到200°C、同时使输出同时短路。 在大约160°C (绝对最大值150°C)时、发生了热关断、但器件仍然没有损坏。

从这里我们可以得出结论、在任何功率损耗增加的情况下、LDO 本身都不会变得不良。 在最坏的情况下、将发生热关断并且 LDO 受到保护。

因为我的目标是烧毁 LDO。 因此、缩短输出电压和提高温度没有任何帮助。 然后、I 将电压增加至20V (绝对最大值12V)、同时输出短路且温度升高。 LDO 出现故障。 测得的输出电压和输入电压为6欧姆(短路)。

结论:

LDO 仅通过将 I/P 电压增加到超过绝对最大值而不是通过增加功率耗散来放大。

我的查询:

热关断将保护 LDO 始终承受 LDO 的过多功率耗散。 请确认。

2.当 LDO 发生故障时,Vout 和 Vin 会短路。 因此、无论 I/p 处提供的电压是多少、它都会在 o/p 处泄漏 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:"... 热关断将始终保护 LDO ..."

    A1:是的、这就是目的。 请注意:a)热关断温度远超出保证的工作温度范围;b)长时间在热关断温度或接近热关断温度时运行将缩短器件的寿命。

    问题2:... 无论在 i/p 处提供的电压是多少,它在 o/p 处泄漏。。"

    A2:在这种情况下、当 Vin 超过 AbsMax 额定值(12V)时、导通元件源漏的击穿会导致灾难性故障。 最可能的结果是输入到输出短路。