请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
我们正在进行一项设计、其中 BQ34Z100-G1电池监控器连接到 Arduino 微控制器。
我们尝试通过更改数据闪存的一些寄存器来更改电池监控器的配置。 我们能够正确读取数据闪存寄存器、但回写操作不能正常工作。
在写入计算出的校验和后、我们将得到校验和值- 0x00。由于这个校验和问题、当我们在复位后回读时、写入闪存的数据不会反映。
有关详细信息、请查找随附的日志(battery_monitor.txt)。
我们尝试读取固件版本寄存器(子类 ID 56、偏移4)。 这将返回值- 0x00。
电池监控器内部的默认固件是否存在此 e2e 链接中建议的任何问题 ?
请向我们指出此问题的可能原因。
期待收到宝贵的建议。
此致、
Avinash