This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:独立电池平衡设置

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567316/bq77pl900-stand-alone-cell-balancing-setup

器件型号:bq77PL900

我有一个具有电池平衡电路的电路板、类似于频谱图/应用手册中所示的电路、我对使用独立电池平衡的适当寄存器值提出了疑问。

具体而言、OV 电平的 OV_CFG (0x06)中的值。

我的理解是、在本例中、OV2-0用作电池电压、用于触发平衡算法。

如果是这种情况、该域的默认值(0x00)将是平衡时的正确值、对吧?

在平衡过程中、我观察到电池电压超过寄存器值、因此该过程应尽早开始、对吧?

我已经学习了 slus844b 和 slua463、但其他任何资源都很有用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    如果启用了电池平衡、则 OV 阈值用于平衡。 该器件都关闭了充电 FET 以防止进一步充电、并平衡高电芯、直到它们低于 OV 迟滞电平、请参阅数据表图19。 图19假设充电器保持电压、以便 OV 恢复时可以继续充电。 确保设置有效迟滞、以便电池有一些时间进行平衡。 如果使用0迟滞、它将无法有效平衡、因为平衡可能会立即停止 IxR 下降。
    该器件具有 OV 电平的容差、但如果它控制 FET、则基本上不应允许电荷超过该电平。 适当的级别将取决于所选的电池单元。 如果您仅将该器件用于平衡、您可能希望尽早开始、但意识到它将达到低于阈值的迟滞水平。