请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq77PL900 我有一个具有电池平衡电路的电路板、类似于频谱图/应用手册中所示的电路、我对使用独立电池平衡的适当寄存器值提出了疑问。
具体而言、OV 电平的 OV_CFG (0x06)中的值。
我的理解是、在本例中、OV2-0用作电池电压、用于触发平衡算法。
如果是这种情况、该域的默认值(0x00)将是平衡时的正确值、对吧?
在平衡过程中、我观察到电池电压超过寄存器值、因此该过程应尽早开始、对吧?
我已经学习了 slus844b 和 slua463、但其他任何资源都很有用。
谢谢