This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:LP8861-Q1电流调光

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566647/lp8861-q1-lp8861-q1-current-dimming

器件型号:LP8861-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LP8861-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们考虑使用 LP8861-Q1 通过 TSENSE 和 TSET 引脚进行电流调光。
如果此用途正常、您能否提供建议的电路和外部组件值 Excel 计算器?

 ILEed = 55mA/通道
 调光比= 50~100%

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-San、

    此主题已移至 LED 驱动器论坛、以获得更合适的支持。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiroi-San、您好:

    很抱歉、由于内部路由问题、您的查询响应延迟。

    我向 TI 的 Akihisa Tamazaki-San 解释了如何实现这一目标的详细信息。 请随时从他那里获取详细信息、但如果您与他联系有任何问题、请通过此 E2E 帖子再次与我联系。

    此致、

    辽卡特