请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8861-Q1 您好!
我们收到了客户关于 LP8861-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
它们考虑使用 LP8861-Q1 通过 TSENSE 和 TSET 引脚进行电流调光。
如果此用途正常、您能否提供建议的电路和外部组件值 Excel 计算器?
ILEed = 55mA/通道
调光比= 50~100%
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.