This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M05:UA78M05CKVURG3、+5V 稳压器、温度为-30°C

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567091/ua78m05-the-ua78m05ckvurg3-5v-regulator-at--30-deg-c

器件型号:UA78M05

UA78M05CKVURG3、 +5V 稳压器、 已用于某些额定温度范围为-30至+65摄氏度的电路。最近注意到该器件的额定工作范围为0至125摄氏度。您能告诉我故障模式和/或规格错误是什么 在-30摄氏度下运行时、该部件的温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    遗憾的是、我们现在不知道在这种情况下该部件将如何失效、甚至无法失效。
    当器件在超出建议温度范围的温度下运行时、可能会导致器件发生故障、但无法保证将会发生故障、因此我们甚至不知道器件是否会发生故障以及处于什么条件。 器件可能可以正常工作、但可能不符合数据表中提供的规格、但也可能会发生故障。

    但是、UA78M05I 版本的器件可用、并且该器件的额定温度低至-40C、因此我们建议您将此器件用于您的应用、因为它已在低至-40C 的温度下进行了测试。

    最棒的
    Michael