请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63700EVM-139 主题中讨论的其他器件:TPS63700
我在 TPS63700的引脚6上获得+9V 过冲电压、200mA 时、+5V 输入和输出设置为-5V 输出。 过冲是否是一个问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在 TPS63700的引脚6上获得+9V 过冲电压、200mA 时、+5V 输入和输出设置为-5V 输出。 过冲是否是一个问题?