This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:TI 原理图回顾后续问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567305/am3352-ti-schematic-review-follow-up-questions

器件型号:AM3352

我们将 Sitara AM3352BZCZ100与 TPS65217C/D PMIC 搭配使用。

 

我们主要尝试插入开漏中断器件(使用公共接地单独供电)、以将 Sitara 从仅 RTC 睡眠模式唤醒(PMIC 将处于睡眠模式)。  这是我们尝试连接到 PMIC 按钮的主要原因、因为这是我们看到的唯一唤醒源、而不是我们正在探讨的以下选项。

 

Sitara 和 PMIC 似乎具有闭环唤醒系统、该系统使用 EXT_WAKEUP Sitara 引脚 C5和 PMIC_POWER_EN Sitara 引脚 C6。  如果 Sitara EXT_WAKEUP 被激活(由 PMIC 以外的器件激活)、器件已处于激活模式、会发生什么情况?  它是否将 PMIC_POWER_EN 置为有效?  如果是、那么会发生什么情况? PMIC 是否会经历下电上电周期?

 

第二个问题是、如果 PMIC PWR_EN 引脚9在器件已处于工作模式时激活、会发生什么情况? 它是否会触发唤醒事件? 如果是、唤醒引脚13是否会激活并触发 Sitara?  如果 Sitara 已经唤醒、该怎么办?

 

是否还有其他更好的方法来连接开漏中断唤醒源?  我们目前将2个中断源(原理图第11页的外部 RTC - U1以及原理图第9页的以太网 PHY WOL - ETH_INTn net)绑定到单独的 GPIO0引脚、这些引脚应能够将 Sitara 从深度睡眠功率模式唤醒、 但我们最终希望进入仅 RTC 模式。  如果 EXT_WAKEUP 和 PWR_EN 网络正常工作、我有无爆裂声电阻器连接到该网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的问题直接交给负责原理图审阅的 TI 代表。 这些通常由完成审核的人员回答。