This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700/ RCS 电阻器在每次打开时熔断。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566767/ucc28700-ucc28700-rcs-resistor-blows-everytime-i-turn-on

器件型号:UCC28700

我将 UCC28700芯片用于5V 4.2A 电路。 每次我尝试打开电路时、RCS 电阻器都会熔断。 潜在的问题可能是什么? 我将添加我的原理图。 我的原理图中的电阻值为 R14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈根、

    我已将您的问题转发给应用团队、该团队应尽快作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、哈根、我在原理图中看不到任何明显的错误、因此我认为一定会有构建错误或组件错误、或者类似的错误。

    我建议以低电压启动装置、可能来自 直流电源 、并观察波形是否符合预期。

    请观看此视频、其中介绍了在启动 基于 UCC28700的设计时应看到的内容。

    希望您能了解这一点、这将有助于您了解问题所在的位置。

    谢谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是变压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hagan、

    回顾原理图是开始调试的好地方、但它并不能说明整个情况。 正如 Billy Long 所建议的、可能还有其他问题未反映在原理图中。 希望他建议的启动过程视频可以帮助您进行调试。

    故障的"吹气"症状表明过热速度明显较快。 请验证 R14上使用的器件的额定功率是否适合预期的损耗。 此外、验证放置在 R14上的器件是原理图上显示的电阻值。 假设此时的额定值正确、这意味着过大的电流会导致 MOSFET 导通时间过长。

    我现在对变压器饱和进行了折扣、因为我希望峰值电流限制会使导通时间非常短、电路最终应在 UVLO"断续"循环中结束。 相反、我建议检查 CS 输入端的信号是否正确。 确保它不会因焊接桥或组装错误而短接至 GND (其相邻引脚)。 当 CS 电压达到 UCC28700中0.75V 的 Vcst (max)时、MOSFET 关闭。 如果 CS 接地或卡在低电平、则绝不会达到 Vcst (max)、二级电流限制将不起作用、MOSFET 将保持导通时间过长。 导通时间有一个有限超时、但对于除最低输入电压之外的所有器件来说、超时时间都过长。

    此设计还有一个其他问题:原理图显示了 VS 输入端的 C21 (1uF)电容。 绝对应该取下此盖! VS 输入依赖于对辅助绕组波形的几个动态方面的检测、VS 上的电容将会消除所有这些方面。 如果需要抑制某些噪声、该节点最多可以容忍几皮法拉、但最好不要使用电容。 我不确定这是否与 R14上升有关、但无论如何、1uF 必须上升。

    我希望这些要点能帮助您使电路正常工作。 请告诉我们这是否能解答您的问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ulrich、

    这个芯片看起来像下一代 UCC2863x、它是否在 NTC 引脚上也有错误代码?

    我认为、在数据表中未包含错误代码详细信息是一种极大的监督。 我在数据表中确实看到了故障保护部分、但与 UCC2863x 一样、没有详细信息。 我只是在这些论坛中发现 NTC 引脚上发出了错误代码、其中包括各种短路引脚、电源和输出上的过压/欠压等。

    在设计中、这些功能非常有用、我也可以看到它们在生产故障排除中的良好用途

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    尽管器件编号顺序很明显、UCC28700还是将 UCC2863x 系列的日期提前了几年、这些系列是由不同的内部组开发的、具有不同的设计目标。 UCC28700和随后的-7xx 系列控制器主要基于模拟并且不提供任何错误代码。 UCC2863x 系列包含具有扩展数字控制的模拟、允许其提供附加应用功能以及错误代码。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试移除该电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢什! 我非常关注不知道变压器是什么、我甚至没有看到该电容器、哈哈

    Ulrich:该电容器本来会标记为 UCC2863x 上的 GND 短路、但它不会这样做?