请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 我的客户在加电时使用 TPS6590376ZWST。 REGEN1上有一个脉冲、如下图所示。
在使用 TPS6590374ZWSR 的 AM572xEVM_REV_ A2B 板上也是如此
AM572xEVM_REV_ A3电路板上没有脉冲、而是使用 TPS6590376ZWSR。
在 AM572xEVM_REV_ A3原理图中、在 VDD_3V3_ON (REGEN1)引脚上添加了 R434、但添加了 DNI、因此两个版本的原理图看起来是相同的。
导致 VDD_3V3_ON (REGEN1)引脚出现不同行为的原因是什么?