我使用的是 bq51025无线接收器芯片、该芯片是基于 EVM 电路图的设计。 我无法在连接负载的情况下启动它。 它在没有负载的情况下启动正常、然后在启动后、我可以连接负载、但我最多只能消耗大约300mA 的电流、这远远小于它应该提供的电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尚未收到回复、但已取得一些进展:我已断开与 MSP 微控制器的 TS/CTRL 连接、bq51025现在在连接负载的情况下正确启动、看起来未定义状态会在启动时关闭 bq51025。
从 bq51025到微控制器的连接也会导致问题、因为它们在 V-out 处于活动状态之前通电、微控制器使用来自 V-out 的3V3 reg。 UC 输入在 UC 电源之前由 bg51025供电、这会阻止微控制器正确启动。
我移除了位于/WPG 上的绿色 LED (我可以达到的唯一连接)上的串联电阻器、并且 uC 正确加电、但现在无负载时、它每 Aprox 4秒开关几分钟、然后保持打开、 在负载下、情况良好。
随附的是我的图表的 pdf、我仍然只能从 V-out 获得大约500mA 的最大电流我有470R 的 Rfod、到 ILIM 的串联电阻器最初为270R、V ILIM 在500mA 时为大约0.55v、因此我将电阻器降低到140R、 V ILIM 降至大约0.4v、但我仍然只获得大约500mA、任何较低的电阻值、并且 bq51025会关断。
Ie2e.ti.com/.../3857.BQ51025YFP_5F00_Receiver.pdf 仍然对 Rilim 和 Rfod 感到困惑、它没有可删除的值、并且该工具未包含 bq51025 (据我所见)。 我们非常感谢您提供帮助。