请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 尊敬的团队:
我的客户在音频放大器应用中使用 LM5123-Q1,他对 可调输出调节。感到困惑
我的客户不想使用调节输出的功能、他们使用的是25V 的固定输出、如果不是如何处理、我可以禁用此功能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.