This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 饱和模式 MOSFET 栅极驱动器。

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566015/saturation-mode-mosfet-gate-driver

大家好、

我正在设计高压摆率直流电子负载、其中电压反馈运算放大器驱动功率 MOSFET (在饱和模式下改变其电阻并散热)。这是它的主要目标

工作是设计高压摆率负载(灌电流)。

我对上述情况有两个疑问。

运算放大器上的输入控制电压压压摆率是否决定通过 MOSFET 的输出电流压摆率

我们是否需要饱和模式栅极驱动器来实现上述目标。  

是否有任何 FET 驱动器可用(在饱和区域中运行 MOSFET)。

我认为 仅使用运算放大器驱动 MOSFET 不会产生所需的高压摆率(因为 FET 的输入电流不足以为的输入电容充电)

MOSFET。

如果我错了、请纠正我、并提前感谢您

此致

Manjunath I  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、我将向我们的应用团队提出您的问题。 我希望很快能得到答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、
    我能不能问您所需的压摆率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    感谢您的回复。我期望的转换率约为30A/us。

    此致
    Manjunath I
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、  

    这是我们的应用团队的回应:

    "获得高压摆率将受到整个系统电感的限制。   在30A/us 时、他只需要使用 SMT 部件…

     所需的电路比下面的电路更复杂。  最好联系我们的运算放大器团队,因为它需要的仪器比下面所示的更多。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的回复。如何联系运算放大器团队。

    此致

    Manjunath I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是高速运算放大器论坛: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/high_speed_amplifiers/