This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:文档中出现错误

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176968/lm3404-error-in-the-documentation

器件型号:LM3404

我担心在文档中提供的两个示例中、计算 Ron 的公式错误:应使用 VIN 代替 Vo。 我的假设是否正确?

请检查一下吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Massimo

    我已经仔细检查了公式、这应该是正确的。 请参阅下面的推导:

    首先,基于降压拓扑,输出电压应为 Vo=Vin* D=Vin*ton/TSW=Vin*ton*fsw。

    根据公式1,ton=1.34*10^-10 ron/Vin,我们将其替换为上面的公式,并重新排列以得到 ron=Vo/(1.34*10^-10 * fsw)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请注意、我发现故障组件使我走错了路。 感谢您的关注。