1.您能告诉我什么沟通活动吗? 比如写入 I2C 还是读取 I2C?
2.我看到通信活动可以唤醒、也可以从_Hibernate 退出。 有什么区别吗? 还是唤醒意味着退出休眠模式?
3.我看到 当 AverageCurrent()大于休眠电流时 ,器件退出休眠模式。 对吗?
我没有在寄存器说明中看到这是功率模式图。
那么、在休眠模式下、ADC 是否仍然工作? 我在数据表中看到"电池充电状态的任何变化都不会被测量"。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.您能告诉我什么沟通活动吗? 比如写入 I2C 还是读取 I2C?
2.我看到通信活动可以唤醒、也可以从_Hibernate 退出。 有什么区别吗? 还是唤醒意味着退出休眠模式?
3.我看到 当 AverageCurrent()大于休眠电流时 ,器件退出休眠模式。 对吗?
我没有在寄存器说明中看到这是功率模式图。
那么、在休眠模式下、ADC 是否仍然工作? 我在数据表中看到"电池充电状态的任何变化都不会被测量"。
感谢您的详细答复。
我在数据表中看到了这些说明。
"一旦监测计退出正常模式、IT 算法将需要大约3秒的时间来重新建立正确的电池容量
和测量值、而不考虑休眠模式下消耗的总电荷。"
“在休眠模式下为电池充电将导致明显的电量监测错误
校正需要几个小时。 此外、建议在退出期间尽可能减小放电流
休眠。"
由于适配器已插入、因此充电器芯片将立即为电池充电。 监测计需要3秒才能重新建立容量。
问题: 那么、当适配器插入时、是否需要禁用3秒的充电器芯片?