请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659037 主题中讨论的其他器件:AM5728、 TPS3808
您好!
我们有一个基于 TMDXIDK5728 并使用 PMIC TPS6590377和 AM5728的设计。 该板应始终开启、以便我们实现具有 TPS3808电压监控功能的"即将关断"电路(基于原理图 AM571_IDKEVM_Page5Rev1_3A)。
在初步测试期间、TPS3808电路不可用、并且电路板已通过开关在0V 和5V 之间切换 Immined_shutdown 信号(引脚可耐受5V 电压)打开/关闭。
现在、我们在同一电路板上使用以下设计:
在某些电路板上(至少3个5):
- immined_shutdown 信号被接地、电路板无法启动
- 如果 imminimed_shutdown 信号悬空(上拉至 VRTC_OUT)、 则电路板不会启动
- 如果我强制 Immined_shutdown 信号为5V、则电路板启动
某些电路板可以正确启动(至少每5块电路板1个)。
我们怀疑开关在 PMIC_RESET_IN 引脚上产生了过冲和/或下冲、并损坏了元件。 我们将替换 PMIC 来验证此假设。
问题:
- PMIC_RESET 上的下冲/过冲是否可以解释元件上的损坏?
- 由于 多个电路板上出现了相同的问题、您是否认为其他问题可以解释故障?
感谢您的指导。