This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于1.5kV 输入的隔离式直流/直流解决方案

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565301/isolated-dc-dc-solution-for-1-5kv-input

主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

大家好、

我正在寻找有关上述问题的解决方案。
您能提供想法和知识吗?

条件如下、

输入:1.5kV-DC
输出:24V、10W
应用:太阳能收集(可能)

此致、
Nagai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshitaka-San、

    此应用超出了我们遇到的正常电压范围。 我会询问我的同事是否有任何想法。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshitaka-San、

    TIDA-00173的工作电压高达1200V。 可以修改此设计以满足您的要求。

    www.ti.com/.../TIDA-00173

    我将要求此设计的设计人员与您联系。

    此致

    Peter