This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:在 BQ27421之间保存和恢复电池参数。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564916/bq27421-g1-saving-and-restoring-battery-parameters-to-and-from-bq27421

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO


大家好、我对 BQ27421的操作有一些疑问、在文档中找不到它。

Qmax_up 和 RES_up

建议在设置 Qmax_up 和 RES_up 位时定期保存 Qmax 和 Ra 配置文件。

我的应用如何知道何时是重新读取并再次保存 Qmax 和 Ra 配置文件的合适时间?

更新电池参数

这个项目的前一个开发人员采取了一些看起来不必要的步骤来更新电池参数。 电池参数序列应该是状态子类的读取-修改-写入过程、这是有道理的。 他所做的奇怪是,在读取状态子类时,他也对所有其他子类进行虚拟读取。

从我所阅读的所有文档中、只需对要修改的子类执行读-修改-写操作、对吧?

提前感谢您的任何见解。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Qmax 和 Ra 将在使用电池期间保持变化、该算法将使这些参数符合电池特性。 对于新电池、在首次使用之前、我们通常会执行自学习周期以获取新的 Qmax 和 Ra。 您可以看到这些值在数据存储器中发生了变化。 此外、一些控制赞扬位将显示变化。

    电池参数通常可通过 bqStudio 在数据存储器中更改。 您可以直接将其写入寄存器。

    您能告诉我们您使用的是什么应用程序、以便我能提供一些有关这方面的详细信息吗?

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi 您好、感谢您的回复。

    您对库仑计数器操作的所有评论都与我已经了解的内容保持一致。

    关于我的第一个问题、您是否确认我首先需要等待 Qmax_up 和 RES_up 位被设置、然后定期读取 Qmax 和 Ra 表并观察变化?

    您评论说:"...一些控制建议的位数将显示更改。" 您是否仅指 Qmax_up 和 RES_up 位?

    我当然可以提供有关我们的应用的更多信息。 与电源系统相关的信息有哪些?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下文档作为参考。

    当参数更新时、第二个管道将告诉您应设置哪些寄存器位。

    e2e.ti.com/.../theory-and-implementation-of-impedance-track_2D00_battery-fuel-gauging-algorithm-in-BQ2750x.pdf

    e2e.ti.com/.../6574.2318.LearningCycleOverview.pdf

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sammi。

    我的意思不是冒犯,但到目前为止,我在两份回复中提出的直接问题都没有得到解决。 提到我已经介绍过的文档并不有用。 我正在寻求澄清。

    此外、最后一个建议似乎不适用于我所指的器件- BQ27421。 第一个是针对 bq2750x、第二个链接必须针对另一个器件、因为有对 BQ27421中不存在的位的引用。

    如果无法回答我提出的问题、那就没问题。 希望其他人知道我所寻求的细节。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    备份建议的原因是、如果您不定期保存 Ra 表和 Qmax 参数、则电量监测计会在电池断开连接时丢失这些值。 如果从不断开电池连接(保护器不会跳闸)、则无需保存这些参数。 鉴于这些值随电池的老化变化非常缓慢、因此不需要经常保存它们。 每10个周期一次应该是正常的。 如果电量监测计已重置(例如下电上电)、则您可以恢复这些值、电量监测计将使用先前了解的参数恢复。

    关于更新子类中的参数:正确,只需读取/修改/写入保存此参数的子类。 实际上、您甚至不必更新整个子类、只需在相应地读取/修改/更新校验和时更新参数即可。 最简单的方法是只读整个子类、修改相关参数、写入子类、计算校验和以及写入校验和。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dominik! 这是我要查找的确切信息:)