This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:断开蓄电池后、BQ27742-G1无法正常工作

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564635/bq27742-g1-bq27742-g1-not-working-after-battery-disconnect

器件型号:BQ27742-G1

大家好、团队、

我的 bq27742-G1电量监测计有问题。

如论坛中建议的、为了启用 bq27742-G1电量监测计、在对两个端子电量监测计正常工作进行分拣后、将 CELL+和 PACK+端子进行一段时间排序
但是、从系统断开蓄电池后、BQ27742-G1 电量监测计不工作、每次在对 CELL+和 PACK+ 端子进行分类后电量监测计工作时。

断开蓄电池后、我应该怎么做才能永久工作?

提前感谢、

Mitul Tank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您断开电池(= Vpwr 仍在运行时 Vbat 引脚为0V)而未检测到充电器、监测计将自动进入模拟关断模式(请参阅数据表中的7.4.1.3)。

    该监测计适用于电池从未断开的电池组应用。 当您断开电池时、什么电源可为您的系统供电? 您还可以在重新连接电池后施加充电电流来唤醒电量监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominik、您好!

    非常感谢您的快速回复

    下面列出了查询

    我们能否在系统内的 PACK+和 CELL+永久性之间连接高值电阻器(64K 欧姆)?

    2.如果我们在 PACK+和 CELL+之间串联电阻器、有什么缺点?

    3.您能不能建议我们用其他任何方法对 PACK+和 CELL+进行排序。

    感谢和此致、
    Mitul Tank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您这样做、请确保当您的电池放电至低于此阈值时、PACK+引脚将降至欠压阈值以下。 否则、欠压保护将不起作用。 过压保护也是如此。

    2.您可能会禁用保护功能(具体取决于您的整体设计)

    3.您不必将 CELL+和 PACK+短接。 您只需在 PACK+上施加一个处于电池工作范围内的电压(例如+3.3V)。