请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 大家好、团队、
我的 bq27742-G1电量监测计有问题。
如论坛中建议的、为了启用 bq27742-G1电量监测计、在对两个端子电量监测计正常工作进行分拣后、将 CELL+和 PACK+端子进行一段时间排序
但是、从系统断开蓄电池后、BQ27742-G1 电量监测计不工作、每次在对 CELL+和 PACK+ 端子进行分类后电量监测计工作时。
断开蓄电池后、我应该怎么做才能永久工作?
提前感谢、
Mitul Tank