请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 你(们)好
我在 Freescale K53塔和 bq27441-G1工作、我是这款芯片的新产品 、所以我开始根据 SparkFun 的 Arduino 示例对 bq27441-G1进行编程、但这款芯片对我来说是行不通的。
现在 、我只能 读取 ID 寄存器(0x0001)和化学 ID 寄存器(0x0008)、但无法修改设计容量寄存器(0x3C 和0x3D)。 当我尝试读取默认设计容量时、芯片返回一个无意义的值。
1) 1)对此有何解释?
2)是否有任何 C 语言延长示例可用于与我的代码进行比较?
此致。