This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:此 IC FET 是否满足我的需求?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564591/lm3550-do-this-ic-fet-my-needs

器件型号:LM3550

下午好!

我叫´m Carmo、是 MCM 的电子开发商。

我的下一个任务是开发一个用于驱动医疗应用 LED 的电子板。 驱动器必须为将串行的多个 LED 提供恒定电流。 该电流应在250mA 和3A 之间调节。 LED 应在摄像机的曝光时间(0.5到3ms)内打开、我有一个包含此信息的脉冲、最大频率将为30Hz。 我的开关打开和 LED 灯经过的最长时间应为5us。 ´m 我尝试选择 IC、您认为 LM3550能够满足我的需求吗? 您认为我的最佳选择吗?

谢谢、Paulo Carmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3550使用超级电容器和外部 FET 来控制电流。  该器件能够支持的最大输出电压约为5V、因此在这种情况下、除非您驱动正向电压较低的几个红色或红外 LED、否则将多个 LED 串联将不起作用。

    为了更好地了解应用、我有几个问题。

    • 计划使用多少个串联 LED?
    • 您是否需要在器件中内置升压转换器来为 LED 供电?  
    • 用于驱动此应用的电源电压是多少?  

    谢谢。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用高达384 Marubeni SMT750的电流、其脉冲电流为500mA、我将使用 ut 至48 CREE XPLAWT-00-0000-000LV40E5、我希望用3A 电流驱动(我认为可能会更少)。 当然、我可以使用多个恒流电路。

    据我所知、我无法使用此 IC、因为超级电容器需要5或6秒的电荷。

    您知道其他选项吗?

    谢谢