请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5113 您好!
我想将 LM5113用于高频应用- 1MHz 或更高开关频率的测试、同时考虑 EPC GaN - 300pF 栅极电容的自举二极管损耗。
为此,哪种封装总体更好- WSON-10或 DSBGA-12?
我知道 BGA 的电感会更低、但与 WSON 相比、散热焊盘不存在。 那么、我有一个问题、对于 HF 应用、哪个总体更好。
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.