您好!
我打算仅将三节电池连接到 BQ76952EVM 评估板。
我看到至少有三节电池要连接到电路板。
因此、如果我有三个单元格-单元格 A、B 和 C。我的连接如下-
电池 A (-ve)至 BAT-(J4.6)
电池 A (+ve)/电池 B (-ve)至电池1 (J4.5)
电池 B (+ve)/电池 C (-ve)至电池2 (J4.4)
电池 C (+ve)至 CELL16 (J1.1)
由于我使用的是实际的电池、我已从电池仿真器引脚(J14和 J23)中移除了所有分流器。 如果我是对的、请告诉我。
2.我是否还应该将引脚(J1.1、2、3、4、5)短接至(J3.1、2、3、4、5)和(J4.1、2、3、4)或将它们保持开路?