This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196EVM-600:修改电流限制

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196EVM-600, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181124/tps61196evm-600-modify-the-current-limit

器件型号:TPS61196EVM-600
主题中讨论的其他器件: TPS61196

尊敬的支持:  

我有 一个 TPS61196EVM-600、我将修改电路板、以便在80V 时将输出电流设置为350mA。 这是我的计算。  

ISET = 350/4992 = 87.7uA。

2. R11 = 1.229/87.7 = 14K 欧姆

Vifbv = 0.8V、输出电流为350mA

4. R10 = 0.8/0.308 * R11 = 36.48K 欧姆

进行此修改是否安全?   是否可以将80/0.35 = 228 Ω 50W 电阻器作为电阻负载。  

如果在我们的应用中、我们不希望使用 PWM 来控制 DIM。 使用数字电位计作为 R11以100%占空比控制输出电流是否合理?  例如、在我的应用中、将输出电流从200mA 设置为300mA?

由于该芯片属于电源管理、我能否使用 Webench 来优化设计参数。

谢谢、

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据数据表、您的修改是正确的。 您最好仔细检查 EVM 的实际性能。

    通常、我们使用 LED 作为负载、但对于您的电阻器负载、我认为也没关系。

    我们以前没有尝试过数字电位器。 您是否对 PWM 调光有任何顾虑、但更喜欢模拟调光?

    我们没有 TPS61196的仿真模型。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ptrick、  

    感谢您的快速响应、PWM 将是您首选的设计选项。 但我不知道光脉冲是否会影响性能。 我们将驱动 UV LED 使蛋白质发光。 如果脉冲峰值太强、我们需要通过模拟方式调整强度。  

    差值是峰值的 intencity。   在50% PWM 模式下、峰值完整性将加倍、对吧?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如您所知、通常我们不会在器件上电后更改 ISET 电阻器、因此我们没有测试数据来介绍在正常运行期间是否可以更改该电阻器。

    但从我的角度来看、我认为这不是问题、因为该引脚使用非常小的电流通过电阻器来生成基准电压。 因此、对于数字电位计、我认为没关系。  

    优化电路后、最好评估瞬态性能。

    BR

    Patrick