This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:低侧电流限制

Guru**** 1867270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181839/lm5017-low-side-current-limit

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5160

你好

我目前正在设计基于 LM5017的 Fly-Buck。

我的主要问题是关于低侧开关。 我们是否需要考虑低侧电流限制(如 LM5160中的限制)? 它是否应该像 高侧1 (700mA 时的最小限值)?
如果必须对其进行控制、您能否确认要使用的公式为(在 snva790a中、公式1中找到)

如果存在第三个和第四个绕组,我假设应添加 N3/N2*Iout3和 N4/N1*Iout4 (乘以共因子项2D/(1-D))。

我的第二个问题 是使用 Fly-Buck 生成高电压(200V、10mA)。 我看不到这方面的限制。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lionel、

    只要您未违反高侧电流限制、我认为这不应该成为问题。

    我建议您在进行完整性检查时、除了使用快速入门计算器外、还应使用快速入门计算器:  

    https://www.ti.com/tool/LM5017-QUICKSTART-CALC

    根据计算器、我认为200Vout 应该可以、多组输出绕组应该可以。

    谢谢、

    Andrew