This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:有关 FFM 的问题

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181872/ucc28600-question-about-ffm

器件型号:UCC28600

大家好、

1.我想知道 FFM 如何实现恒定伏秒和基尼。  

2.请您帮助说明 FFM 为何可以实现 ZCS?

谢谢、此致、

维多利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、  

    感谢您关注 UCC28600"绿色环保模式"反激式控制器。  

    对于您的问题1: 第7.4.2节中有关 FFM 的段落接着说:"..MOSFET 峰值电流保持恒定、开关频率降低(折返)..."  在该模式下、通过保持每个开关周期的峰值电流恒定、施加到初级电感的伏秒积必然是一个恒定值。 如果输入电压较低、导通时间较长、如果输入电压较高、导通时间较短。  
    优点是在该模式下、MOSFET 峰值电流已经处于最低水平、因此随着负载的降低、降低开关频率可进一步降低开关损耗和导通损耗。  

    对于 Q2:ZCS 表示"零电流开关"、图12是数据表中提到 ZCS 的唯一位置。  这可能会引起一些混淆、因为该器件在 QR 和 DCM 开关模式下运行、而这些模式始终在 ZCS 下运行。  换言之、开通时的 MOSFET 电流始终从0A 开始。  在没有 CCM 运行的情况下、导通电流不为零。   因此、该器件可在所有负载下以所有模式与 ZCS 配合使用、而不仅仅是在 FFM 中。  为了避免认为 ZCS 是一个特殊情况、我建议假装 ZCS 从未提及。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的详细解释! 您可以清楚地说明为什么在 FFM 期间它具有恒定伏秒。  

    关于 Q2、我得到了您的观点、即当我从0开始时、QR 和 DCM 都会打开 MOSFET、而不是 CCM。 但是,根据我的理解,ZVS 如下所示,在开启时 u 和 I 中没有重叠。  

      

    下图还显示了在零电流下导通的情况。 数据表中的该 ZVS 是指哪个图?

    期待您的回复。

    谢谢、此致、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivtoria、  

    通常、ZVS 指的是上面的两个波形。  
    相反、它指的是电流的这种形状:

    当然、在 MOSFET 导通时、所有开关电流都从零开始。
    然而、最初的两个电流波形显示了一个急剧上升斜率、随后是导通期间的水平或极浅上升斜率。  这表示 CCM、其中陡峭的斜率只是由杂散和泄漏电感限制的 di/dt 所致。  "扁平"器件通常来自反射输出电感(在 CCM 正向模式下)或非常高的初级电感(在 CCM 反激模式下)。

    在 以 ZVS 运行的 DCM 反激式中、电流斜率基于在初级绕组电感上施加的大容量电压。  

    注意:UCC28600 QR 控制器只能在大容量电压等于或小于反射电压(NPS* Vout)时实现 ZVS。  当 Vbulk>Vsb랴 펳 时、它不能强制 ZVS。  我认为在图中将 QR 模式标记为"(ZVS)"是错误的。  QR 模式进行谷底开关、其中 MOSFET 在退磁后以 DCM 振铃的最小谷值电压开启。  谷底开关= ZVS 仅在 Vbulk </= Vs反射 的特殊情况下。  

    此致、

    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    非常感谢!  我刚发现我写错了,我应该在最后一个问题中写 ZCS,你似乎明白了,但仍然向我解释了 ZCS。  

    与具有高关断 Vds 的硬开关相比、QR 模式下的 ZVS 是一种概念。  

    谢谢。

    维多利亚