主题中讨论的其他器件: TPD6S300A、 TUSB546-DCI、 TMUXHS221
您好!
我们正在 其中一个项目中使用 TUSB546A-DCI。 是否可以独立于 HPD 信号使用 AUX-SBU 开关?
我们希望将 AUX-SBU 开关用于 具有+1V - 1V 电平和100MHz 频率的不同差分信号。
因此、根据带宽和电压电平、开关必须能够正常工作、并且在 USB 配置中也不会被禁用。
此外、我们使用 TPD6S300A 作为端口保护器、SBU 引脚通过 IC。 我们如何确定 TPD6S300A 的带宽? 它可以处理100MHz 信号吗?