This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:TD2的最大值

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182303/ucc27324-maximum-value-of-td2

器件型号:UCC27324

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC27324并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)根据 UCC27324的最新数据表(修订版 J)、TD2在开关特性中的最大值为35ns、但不是50ns?
在 Rev.G 中、它是50ns。

(2)图1中的 VDD。 5V、但实际最大/最小值5V+/-%是多少?

还是4.5V~15V?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们这个部分的专家已不在办公室。 休假后回来时、他可以添加更多输入。

    通过查看最新 的数据表、最大 TD2为35nsec。 因此、您可以考虑最新定义的最大值。

     2.建议的工作表中定义了 VDD 引脚的工作范围。 是的、工作电压范围介于4.5至15V 之间  

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢你的答复。

    (1)客户担心 TD2最大值的拼写错误。

    您能否告诉我们它是从哪个修订版本更改的、以及背景?

    (2)我了解工作电压范围(VDD)为4.5至15V

    关于测试条件、5V 的精度如何、精度是多少?

    我期待着等待专家提供更多建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我不确定该规范的历史-我们需要等待专家 在他休假后回答该问题。

    在图中 、OUT= 16V 且输入= 5V、根据规格表、输入阈值最小值为2V、因此 INP 电压> 2V 将设置为高电平。

    希望它能解答您的问题。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢你的答复。

    相关信息

    (一)我们很期待专家的回答。

    (2)、 在测试开关特性时、请告诉我 VDD 的电压值。

    在数据表的图1中为5V。

    实际电压值是多少?

    是4.5V 吗?

    或5V±百分比是多少?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    通过查看以下图表、您可以观察 不同栅极电容的 VDD 电源电压下的 TD1和 TD2值。 因此、1.8nF CLoad 在 VDD 的整个 VDD 工作范围内支持该规范。

    它还回答说、最大 TD2为35nsec、可能不是拼写错误。 希望它能解答您的问题。 我现在将关闭机票。  

    如果您的问题得到了解答、请按 Resolved 按钮。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢你的答复。

    我了解 TD1和 TD2在所有 VDD 电源电压范围内均受支持。

    此外、TD2 (35ns)不是拼写错误。

    我将与客户分享这些信息。

    当他们有其他问题时、我会向您咨询一个新主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一