This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:FPWM 运行期间建议的 CVCC 和压降模式

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182891/lmr36506-q1-suggested-cvcc-and-drop-out-mode-during-fpwm-operation

器件型号:LMR36506-Q1

专家您好!

我们的客户正在考虑使用 LMR36506-Q1。
然后、我们对此器件有疑问。

他们正在为此器件选择外部组件。
关于 CVCC、我了解建议的1uF 包括变化(温度、直流偏置等)
但是、我们想知道这一点的更详细目标。
CVCC 预计会有多大的变化?(例如 -50%等...)

 对于分支操作、他们计划使用具有 FPWM 模式的此器件。
然后、在 FPWM 模式下是否会出现下拉操作?
我想它与 Vin/Vou 和最短关断时间相关、所以我想它可能会出现、但我想确认它以防万一。

谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以遵循 EVM CVCC 参数、即16V 1uF X7R +-10%

    对于 FPWM、当 Vin 接近 Vo 时、它将在压降条件下运行。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回复。

    EVn 的 MLCC 性能略有提升(直流偏置、温度变化等) 尽管 MLCC 的规格与16V 1uF X7R +-10%相同、但我们的客户选择的不是 MLCC。
    http://download.siliconexpert.com/pdfs/2015/3/14/11/33/43/336/tay_/manual/10552emk107b7105kaht_ss.pdf.pdf

    我认为这种微小的差异不会产生影响、但这适用于 ASIL-B 应用、因此我们需要确保这一点。

    因此、您会告诉我 CVCC 上的容量降级裕度、还是可以告诉我他们是否可以将所选的电容器用于 CVCC?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,我同意客户的电容器适合此应用。 但我没有 CVCC 降级的详细数据。 如数据表应用部分所述,需要1uF 16V 电压,并且 CVCC 应优于 X5R,轻微偏置或温度差异不会影响电路。

    谢谢