This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:关于使用 LM5030

Guru**** 2472800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, TIDA-01352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667473/lm5030-about-using-lm5030

器件型号:LM5030

专家您好!

我的客户正在考虑 LM5030。
应用是超声波传感器的电源。

客户正在基于 TI 设计的设计创建电路、
LM 5030是否可以在不结合两种 TI 设计的情况下使用?

http://www.tij.co.jp/tool/jp/TIDA-01352
+
http://www.tij.co.jp/tool/jp/tida-01371

请给我建议。

最棒的,雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽、您好!

    您能不能分享他们的设计规格。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    感谢你的答复。
    设计细节尚未确定。

    客户需要一个文档作为设计的参考。
    它还指出、他们希望避免使用 TI 设计中所述的大电容器。

    很抱歉、信息很少。
    在这种情况下是否可以提出建议?

    雷加尔最好的酒店
    福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽、您好!

    基于这一有限的信息、我建议 TIDA-01352是一种理想的电源选择、它具有可扩展的输出和集成了 LM5030的高效率。

    第2.3.2节详细讨论了如何使用 LM5030设计推挽式电源、一旦您确定了规格、这将是一个很好的开始。   

    对于输出电容器:您将需要至少40uF/300V 的电压、但 EVM 使用100uF 来实现更佳的环路稳定性。  

    随附 的是 TIDA-01352的用户指南、希望能为您提供一些帮助。

    此致、

    区域