This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:有关 EN 和 DIAG_EN 切换的问题

Guru**** 1715510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182228/tps274160-questions-regarding-toggling-of-en-and-diag_en

器件型号:TPS274160

我们正在考虑 TPS274160的应用。
出于论据考虑、我们只考虑使用1CH (另一个3CH 被禁用);在这种情况下:

1) 1)假设 DIAG_EN = 5V // EN = 0V // XST =低电平(报告开路负载故障)
a)从该状态开始、启用通道后多久、"低电平"恢复为"高阻态"?
(是否在使能信号的上升沿立即发生?)

2) 2) 当 DIAG_EN 在通道已启用的情况下从低电平变为高电平时、我看不到任何有关时序的信息。
诊断电路需要多长时间才能"开启"?
这是允许的用例吗?

3) 3)我们考虑使用此器件的一个应用仅使用单通道(禁用3个通道)
对于此应用、我们希望同时驱动 EN 和 DIAG_EN 信号;因此当 EN =低电平时、不会报告开路负载。
是否存在与此相关的任何问题? 这似乎可以接受、但很难理解优先级/时间要求。

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    让我尝试回答这些问题。

    1)是的、有一些传播延迟。

    2) 2)对于电流感应功能、从 DIAG_EN 趋稳需要20us。

    3) 3)这是一个有效的用例。 您是否在某个地方有具体问题?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    1) 1)该延迟是我要考虑的、对多少进行任何估算? 我们谈论的是[ms]还是[us]?

    2) 2)我需要知道具有漏极开路的"A"版本的值。 它是否相同? 如果是、为什么仅验证 CS 引脚?

    3) 3)具体而言、问题与本例中的故障报告时序有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    1) 1)它在我们范围内。

    2)对于版本 A、在导通状态期间、唯一的诊断功能是 ST 引脚上的故障报告。 它也在我们范围内。 由于我们内部也没有这些数据、我们建议客户在 EVM 上进行测试、以确认并确保其可接受。 无论 DIAG_EN 是导通还是关断、器件仍将具有全面保护。

    3) 3)我见。 延迟应在我们的范围内。 是否有客户尝试达到的特定计时目标?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    看起来有"具有诊断功能的待机模式"和"待机模式"

    我了解在 EN = 5V 时将 DIAG_EN 置为"低电平"将导致抗尖峰脉冲时间(>300us)后向 XST 输出开路负载检测
    但 EN 变为低电平后、器件会在~10ms 后进入待机模式。

    如果 EN 和 DIAG_EN 同时变为"低电平"、在~10ms 后待机发生10ms 之前、我们是否仍会在抗尖峰脉冲时间(>300us)后获得开路负载检测输出? 或者、在进入待机模式之前、是否没有开路负载检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    在我先前关于待机模式时序的问题之上...

    [1]
    DIAG_EN 引脚能否像 EN 引脚那样处理恒定切换、而不会影响器件运行寿命? (是/否?)

    [2]
    如果 DIAG_EN 和 EN 同时变为低电平、我从"TCS、off1"中了解到、诊断将在20[us]内禁用。
    该数字适用于"B"版本(CS)、但也适用于"A"版本(开漏)吗?

    [3]
    当 DIAG_EN 和 EN 同时变为高电平时、我从"TCS、ON2"和"TCL (DEG)"中了解到"A"器件的开漏故障输出
    需要(<150[us]+<180[us])≦330[us]才能切换并指示过流/ TSD 事件。 这种理解是否正确?f
    同样、这是对"CS"版本使用数据表中的数字-这些数字是否也适用于"A"版本?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    关于待机模式的问题:它将指示 t (ol) off 之后进入待机模式之前的开路负载。

    对于后续问题:

    1) 1)切换 DIAG_EN 引脚时没有问题。

    2) 2)对于故障指示、它将超过20us。 它将在几 us 范围内。

    3) 3)故障指示不应具有额外的 TCS、on2时间。 它大约为 TCL (deg)加上几 us 的传播延迟。  

    请告诉我这是否合理。

    此致、

    您好