This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:有关 WDI 引脚的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183916/tps3828-questions-about-wdi-pin

器件型号:TPS3828
主题中讨论的其他器件:TPS3435

大家好、

这是 Jayden、我的客户正在评估  TPS3823A-33DBVR。 我对 WDI 引脚有两个问题。

应用是缓冲器(输出)+电阻器+ WDI 引脚。

Q1:当我需要关闭看门狗时、   当 WDI 输入引脚被判定为高阻抗时、允许消耗/灌入的泄漏电流值是多少? 在数据表中、仅给出了 WDI 在高电平和低电平下允许的拉电流/灌电流、如下所示。 小于15uA 的泄漏电流是否可视为高阻抗?

Q2:当我需要启用看门狗功能时、尤其是当之前的缓冲器输出3.3V 高电平电压时、因为还需要确保看门狗 WDI 引脚能够接收足够的 VIH 阈值、即0.7 * 3.3V=2.3V。  因此 、我需要知道 WDI 引脚的阻抗值是在提供3.3V 电源时、以确定  我在上面施加的串联电阻值?  

或者可能没有必要将电阻串联到缓冲器和 WDI 之间?

非常感谢。

BRS

Jayden