This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:间歇性蓄电池连接锁定

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179020/bq24045-lockup-with-intermittent-battery-connection

器件型号:BQ24045

你(们)好。

我们使用的是 BQ24045充电器 IC、我们有时会看到充电器 IC 似乎进入锁定状态时的情况。 这似乎是热敏电阻输入和电池插入/移除问题。

晃动电池会 导致电池正极端子间歇性地连接到热敏电阻输入、从而使充电器进入充电输出关闭且充电指示灯亮起的错误状态。 为了复位条件、它需要一个电源循环(提供 USB 电源)。

热敏电阻输入引脚上有一个波形或某种轮询序列,因此我们无法在其上添加足够大小的电容器来过滤噪声或电池接触中断,而不会导致其他问题。   这在其他应用中是否可见?

谢谢、
-Gordon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    发生这种情况的条件是什么?

    热敏电阻上的 Vin、Vbat 和电阻是多少?
    此外、当电池断开连接时、Vout 是多少?

    您如何确定充电输出是否关闭? 它是通过测量的电流还是其他东西?

    您能否提供热敏电阻的波形以及原理图?

    谢谢、

    Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是一种可以正常工作的成熟产品。 我从其他人那里接管后、没有任何运营数据。
    我们假设充电输出打开、因为在移除电池时、充电引脚上有一个测量的电压。

    这个问题并不经常出现、但这是我们根本不想看到的问题。
    我需要知道这个问题是在 BQ24045的历史中的其他地方出现过、还是对 TI 来说这是一个新问题。

    我正在重新设计充电器、这对我们来说是一个潜在的不可解决的问题、这可能会导致设计出该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    由于充电器 IC 无法控制电池组内部的连接、因此充电器 IC 无法防止热敏电阻输入和电池组正极端子短路。 如果在短路后连接到充电器 IC、则充电器 IC 将进入故障状态并暂停充电。

    ,这是充电器 IC 的预期行为,因为它是其保护功能的一部分。

    充电器 IC 是在电池组内部还是外部?

    最棒的

    Mira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mira、

    好的、有道理。 它也说明了我们所看到的内容。

    充电器 IC (BQ24045)不在电池组内、它是充电器底座的一部分。 电池被插入充电器中进行充电。

    您是否认为我们使用的是可拆卸电池、因此该 IC 对我们而言是一个糟糕的选择? 如果是、您能否推荐更好的选择?

    谢谢、

    -Gordon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我想说的是、BQ24045中看不到这种行为。热敏电阻是否在电池组内? 您提到了一个内部轮询序列、这是电池与热敏电阻短路还是有一个内部监控系统能够在异常温度下保护电池?

    在回答您有关 IC 选择的问题之前、我们需要了解有关电池热敏电阻行为的更多信息。  

    此致、

    Anthony Pham