This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:16节 BQ76952设计稳健性预量产

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183850/bq76952-16s-bq76952-design-robustness-pre-production

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

大家好、
我们正在进行基于16S BQ76952的设计、该设计具有高侧 FET 驱动器。 随着我们即将将设计投入生产、我们希望确保产品的稳健性。 我们对参考设计 TIDA-010208的 ESD 方面有一些疑问。

  1. 由于 Pack+端子将面临 ESD 浪涌、我们如何确保 DSG FET 源和该线路上的其他组件受到保护?
  2. 此外、我们的设计中的预放电电阻器采用穿孔封装(由于更高的功率耗散)。 在装配线上、它将进行手工焊接或波焊。 在任一种情况下、这都会使我的预放电 FET 的漏极面临 ESD 风险。 您能建议一些措施来缓解这种情况吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计中使用了多个组件来帮助实现 ESD 保护。 C59和 C60在 PACK+和 PACK-引脚之间使用、C57和 C58在 FET 之间使用(BAT+至 PACK+)。 希望这足以在电池组密封后保护 DSG FET。 然而、在组装焊接期间、如果 ESD 控制不到位、则总有额外的风险。 除了正常的制造 ESD 控制之外、我没有任何特别的指导。

    此致、

    Matt