请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:TIDA-010208
大家好、
我们正在进行基于16S BQ76952的设计、该设计具有高侧 FET 驱动器。 随着我们即将将设计投入生产、我们希望确保产品的稳健性。 我们对参考设计 TIDA-010208的 ESD 方面有一些疑问。
- 由于 Pack+端子将面临 ESD 浪涌、我们如何确保 DSG FET 源和该线路上的其他组件受到保护?
- 此外、我们的设计中的预放电电阻器采用穿孔封装(由于更高的功率耗散)。 在装配线上、它将进行手工焊接或波焊。 在任一种情况下、这都会使我的预放电 FET 的漏极面临 ESD 风险。 您能建议一些措施来缓解这种情况吗?
提前感谢。