请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 主题中讨论的其他部件:BQ24040、 BQ51013B

在这种情况下、我需要同时使用 USB 和无线充电、我更喜欢使用 BQ24040。 请告诉我 Host 到底是什么意思?
是否可以将 ISET2接地或是否应遵循任何其他连接

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
[引用 userid="542973" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184748/bq51050b-bq51050b-bq24040 ]在这种情况下、我需要同时使用 USB 和无线充电、我更喜欢使用 BQ24040。 请告诉我主机到底是什么意思吗?此配置面临的挑战是将 BQ51050B 的 TS 引脚同时连接到 BQ24040和 NTC。 到 NTC 的电流很低、泄漏也会导致误差、对于两个器件、热阈值和冷阈值是不同的。 主机用于管理单个 NTC 配置。
另一种选择是将 BQ51013B 与 BQ24040搭配使用、这可简化 NTC 连接。
[引用 userid="542973" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184748/bq51050b-bq51050b-bq24040 "]我是否可以将 ISET2接地或是否应遵循任何其他连接是确定将 ISET2接地