请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV707 主题中讨论的其他器件: TPS7A20
您好、支持团队、
客户询问 、由于数据表上的绝对最大 VOUT 规格、TLV707是否在 VIN 和 VOUT 之间具有内部反向电流保护。 我假设 TLV707没有反向电流保护、因为内部方框图显示了内部寄生二极管。 这是拼写错误吗?
TLV707

客户指出、如果拼写错误、TLV707应使用 TPS7A20等说明。 或者 TLV707是否有任何具体原因进行描述?
TPS7A20

谢谢、
Koji Ikeda