This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022的 SW 频率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734699/lm5022-sw-frequency-of-lm5022

器件型号:LM5022

大家好、

我们是否有关于 LM5022的最小开关频率的任何信息? 另一个线程没有定论。 我们是否有关于器件在开关频率小于150kHz 时的性能信息?

谢谢、此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    支持该器件的工程师现已不在办公室。 问题已分配给他。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    LM5022可以在开关频率小于150kHz 的情况下运行、但性能无法保证、因为它超出了数据表规格。

    谢谢、
    Richard