This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:V (REF)负载

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735487/tps65150-v-ref-loading

器件型号:TPS65150

您好!  

TPS65150的数据表指出、当设置负电荷泵的电压时、电阻器 R2的电压范围应为39k 至150k。 对于我们的-8V 应用、这会导致 R1值至少为250kOhm。  

通常、我们设计用于噪声环境、因此对于我们的设计、该总电阻非常高。 进一步加载 V (REF)引脚意味着什么-它可以安全地灌入/拉入什么电流、并且有任何有关负载调节的信息吗? 我们的设计具有用于 VGL 电源轨的第二个功率级、因此我不太关心精度。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月11日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    建议 VREF 上的负载为30uA 或更低。 负载越高、VGL 电压上的误差就越大。 数据表中的图30可以让您大致了解负电荷泵负载调节。

    此致、

    辽卡特