请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65150 您好!
TPS65150的数据表指出、当设置负电荷泵的电压时、电阻器 R2的电压范围应为39k 至150k。 对于我们的-8V 应用、这会导致 R1值至少为250kOhm。
通常、我们设计用于噪声环境、因此对于我们的设计、该总电阻非常高。 进一步加载 V (REF)引脚意味着什么-它可以安全地灌入/拉入什么电流、并且有任何有关负载调节的信息吗? 我们的设计具有用于 VGL 电源轨的第二个功率级、因此我不太关心精度。
谢谢