请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022-Q1 我想将 LM5022-Q1用作 SEPIC 转换器、并想计算正确的电流感应电阻器值。 数据表中有一个用于计算该电阻器的公式、但该公式用于升压转换器。 是系数3。 我不明白这个因素来自哪里。 此外、系数(Vo -Vin)在 SEPIC 配置中与升压转换器的配置有很大不同
在 SEPIC 配置中是否有任何方法可以使用此公式、或者是否有其他公式可以计算此值?