This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:为作为 SEPIC 转换器的 LM5022计算正确的 Rsns 电阻值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735834/lm5022-q1-calculate-correct-rsns-resistor-value-for-lm5022-as-sepic-converter

器件型号:LM5022-Q1

我想将 LM5022-Q1用作 SEPIC 转换器、并想计算正确的电流感应电阻器值。 数据表中有一个用于计算该电阻器的公式、但该公式用于升压转换器。 是系数3。 我不明白这个因素来自哪里。 此外、系数(Vo -Vin)在 SEPIC 配置中与升压转换器的配置有很大不同

在 SEPIC 配置中是否有任何方法可以使用此公式、或者是否有其他公式可以计算此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogier、

    感谢您在设计中考虑使用 LM5022-Q2。 系数3考虑了斜率补偿、是保持稳定运行的保守选择。 请注意、斜率补偿在这里有两个用途、一个用于稳定环路、另一个用于增加负载时的抗噪性能。 您可以对 SEPIC 使用类似的计算方法。

    谢谢、
    Youhao