请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 正如 Ning 在我 的另一个问题中提到 的、电池的总电容不应超过2200uF。
在我的应用中、它将打开和关闭大约22A 的负载、我想问、通常我需要在电池上添加一个大电解电容器吗? 这是因为我在某些设计中看到了一 个大(~680uF)电解电容器。
我的电池为:3节电池、5000mAh、最大放电温度为30C。
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.