请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 主题中讨论的其他器件:LM5022
你好,先生
我正在我的项目中使用 LM3481MM/NOPB。 该 IC 中是否存在软启动延迟控制。(因为软启动在内部提供、持续时间为15ms)。 我想提供200ms 的软启动延迟。 您能不能建议使用具有200ms 软启动延迟的类似器件。 请帮助我解决这一问题。
此致
Nidhi P Shetty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.