This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:软启动延迟

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735366/lm3481-soft-start-delay

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:LM5022

你好,先生

我正在我的项目中使用 LM3481MM/NOPB。 该 IC 中是否存在软启动延迟控制。(因为软启动在内部提供、持续时间为15ms)。 我想提供200ms 的软启动延迟。 您能不能建议使用具有200ms 软启动延迟的类似器件。 请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    您的项目使用哪种拓扑? 如果是升压/SEPIC、我建议使用具有可调节启动功能的 LM5022。
    可在此处查看链接: www.ti.com/.../description

    谢谢、
    Richard